This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:DP83826E 与 DP83848I?的主要区别是什么

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826E, DP83848I, TMDSCNCD263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1216060/dp83826e-what-is-the-main-difference-between-dp83826e-and-dp83848i

器件型号:DP83826E
主题中讨论的其他器件: DP83848ITMDSCNCD263

大家好、

在工业储能 BMS 应用中、DP83826E 和 DP83848I 有何主要区别?

我看到一些储能公司使用 DP83848I、我想使用 DP83826E、因为它集成在 TMDSCNCD263 controlCARD 中可以降低我的开发成本。

我想从您那里获得一些建议。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morty、

    两种 PHY 都支持10/100Mbps 速度、MII 和 RMII。 我们建议使用 DP83826、因为它是较新的器件。

    谢谢。

    大卫