This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS33:关于在 OUT 引脚上保持50 Ω 阻抗的布局指南

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1215022/sn65lvds33-layout-guidelines-for-maintaining-50ohms-impedance-on-the-out-pins

器件型号:SN65LVDS33
我们已在 SN65LVDS33的输出引脚(Y)上添加了25欧姆的外部串联电阻、以保持50欧姆的阻抗、
关于电阻器放置、您有什么布局指南吗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    源端接电阻器应直接放置在输出引脚上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    端接电阻应保持靠近驱动器输出引脚、或者尽量远离驱动器输出引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能分享一下任何布局参考吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    驱动器输出引脚和电阻器之间的走线未正确端接。 对于较短的长度、这无关紧要、但是长度的增加也会增加信号边沿上的噪声。 将其放置在尽可能靠近引脚的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢