This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR820EVM:TMDS 信号电平与 DS125BR820输出是不正常的,我们需要帮助,谢谢

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204, DS125BR820, TDP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1212966/ds125br820evm-the-tmds-signals-level-were-unnormal-with-ds125br820-output-we-need-help-thanks

器件型号:DS125BR820EVM
主题中讨论的其他器件:DS125BR820TDP1204、TMDS1204

  

我们使用 DS125BR820作为 HDMI2.1 TMDS/FRL 输出的转接驱动器、上图是 SCH。

 DS125BR820的主要寄存器设置如下:  

      RDEXT = 0x08;

      EQx   = 0x00;

      VOD   = 0xa8+6;

      VOD_DB = 0x00;

      SD_TH = 0x00;

 DS125BR820的输入是  HDMI2.1 TMDS/FRL 输出、这些输出来自 Xilinx ZU7EV 的 FPGA。   DS125BR820的输出 用作"HDMI"源。

根据 TMDS 原理、TMDS 信号应由恒流源(10mA)驱动。 由于在 HDMI 的接收端、TMDS/FRL 信号会被拉高至3.3V 且阻值为50欧姆。 如果 TMDS 信号 Vpp 为500mV、则 TMDS 正常输出的高电平应为3.3V、而低电平应为2.8V。  

由于 DS125BR820也是 CML 输出、因此输出应 符合  TMDS 原则。

  DS125BR820的输出中。   TMDS 的 DS125BR820输出高电  平为3.55V、低电平 约为3.1V 。  请参考图片。

问题:  DS125BR820是否存在任何寄存器设置或 SCH 问题?  我们应用中 DS125BR820的 TMDS 电平 与正常 TMDS 输出不同、为什么?  

感谢您的大力支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、海东:

    寄存器设置似乎合理。 您能否说明 VOD 设置(0x8+6)、因为它不清楚信号是否已衰减或增益是否设置为1。

    我在这种背景下不熟悉 HDMI - Rx_detect 是否有必要? 如果不是这样的话、50欧姆端接设置就足够了。

    产生输出电平的原因可能是 EVM 输出的交流耦合、这可能会将直流偏置更改为3.3V。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已确认 VOD 设置(__LW_AT__0x8+6),正如我们设置的那样。 即 VOD/VID=1;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、海东:

    感谢您的澄清。 我将进一步看看这个星期一4/10,因为今天是美国假期。 同时、请告诉我发送器端是否有任何连接可能影响直流偏置-到目前为止、我仅怀疑 EVM 输出上的交流耦合是一个因素。  

    Br、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan。 对于 SCH 和 PCB、就像 SCH 连接一样、 在发送器端没有任何其他连接 HDMI 电缆是否已连接。 在 HDMI 接收器侧有一个50欧姆的3.3V 上拉电阻。 我们还使用相同的 HDMI 接收器(TV 接收器)测试其他产品的 HDMI 输出、 直流偏置为2.8V。   而在  DS125BR820的输出中、 直流偏置电压为3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、海东:

    该行为可能是由于 HDMI 接收器需要直流耦合信号、而 DS125BR820输出是交流耦合的。 如果可能、我们建议切换到专为 HDMI 应用设计的转接驱动器:
    https://www.ti.com/interface/hdmi-displayport-mipi/overview.html

    如果我可以在器件选择方面提供进一步帮助、请告诉我。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan。 感谢您的大力帮助。 我们似乎应该使用 TMDS1204或 TDP1204作为 HDMI 的转接驱动器。 对于 HDMI 输入或 HDMI 输出、我们可以使用相同的器件、例如 TDP1204吗? TMDS1204和 TPD1204的区别。 对于 DP 输出、我们是否也可以使用  TMDS1204或 TDP1204?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、海东:

    我不太熟悉我们的 HDMI 转接驱动器产品系列。 我已经联系了更适合帮助您解决此问题的一位团队成员、请允许我在2-3天内与您联系。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan

     感谢你的评分  期待您的回复、谢谢。

    海东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 TDP1204和 TMDS1204之间的差异、请参阅此应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slla598/slla598.pdf、尤其是应用手册的第3部分。 在 TDP1204和 TMDS1204之间进行选择时、您将获得某些增益或丢失的功能。 我认为 TDP1204可以使用。  

    还是 DP 输入、我们是讨论 HDMI 还是 DP 输入?

    对于 HDMI 输入到 DP 输出、您必须使用活动协议转换器。 很遗憾、我们的产品系列中没有解决方案。

    对于 DP 输入到 DP 输出、TDP1204可以支持此模式、但必须配置为线性模式。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David

    感谢您的答复。   我获得了 TMDS1204和 TPD1204之间的主要差异。

    提供的解决方案。

    1. HDMI 输出:视频(TMDS 或 FRL)与 HDMI  协议是从 FPGA-->转接驱动器--------输出的 >至 HDMI 输出推理。

     TMDS1204和 TPD1204都可以使用吗?  不同之处在于、如果我们使用 TMDS1204、I2C 总线应该使用其他 DDC 电平转换器。

    我对吗?

    2. HDMI 输入:HDMI 输入接口 ----- >转接驱动器-->视频(TMDS 或 FRL)与 HDMI  协议 到 FPGA。

    HDMI 输出是否相同?

    3.对于 DP 输出:  使用 DP 协议的视频/音频数据是从 FPGA--> Redriver-------输出的  >至 DPOUT 推断。

    4.对于 DP IN:   DP IN 的接口 ------- >转接驱动器-->通过 DP 协议 传送到 FPGA 的视频/音频数据。

    对于 3和4的应用、我们还需要转接驱动器。 哪种器件更好?

     期待您的回复、谢谢。

    海东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海东

    1. HDMI 输出:视频(TMDS 或 FRL)与 HDMI  协议是从 FPGA-->转接驱动器--------输出的 >至 HDMI 输出推理。

     TMDS1204和 TPD1204都可以使用吗?  不同之处在于、如果我们使用 TMDS1204、I2C 总线应该使用其他 DDC 电平转换器。

    我对吗?

    没错、您需要使用外部 DDC 电平转换器在 HDMI 5V 电源域和 FPFA 信号电平域之间进行切换。

    2. HDMI 输入:HDMI 输入接口 ----- >转接驱动器-->视频(TMDS 或 FRL)与 HDMI  协议 到 FPGA。

    HDMI 输出是否相同?

    FPGA 是否具有内部缓冲器、可支持在 HDMI1.4/2.0中的时钟通道与 HDMI2.1中的数据通道3之间进行切换? 如果是、则您可以使用 TDP1204。 如果没有、则需要使用 TMDS1204。

    3.对于 DP 输出:  使用 DP 协议的视频/音频数据是从 FPGA--> Redriver-------输出的  >至 DPOUT 推断。

    4.对于 DP IN:   DP IN 的接口 ------- >转接驱动器-->通过 DP 协议 传送到 FPGA 的视频/音频数据。

    对于 3和4的应用、我们还需要转接驱动器。 哪种器件更好?

    FPGA 是否具有兼容的 DP 输出、是否计划运行 DP 合规性测试? 如果不需要、则可能需要使用支持 DP1.2 5.4Gbps 的 DP130。 如果确实如此、您可能需要使用支持 DP2.1 UHBR10的 DP141或支持8.1G DP1.4的 DP142。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

      感谢您的大力帮助。  

    海东