This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:同时提供 I2C 8通道输出

Guru**** 2880030 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1215842/tca9548a-i2c-8ch-output-at-the-same-time

器件型号:TCA9548A

您好!  

我正在考虑使用 I2C 控制制造20块温度老化(HTOL)电路板...  

通过使用 TCA9548A、我想再次检查 TCA9548A 是否可在有一个匹配 I2C 的同时进行8通道 I2C 输出。

如果是、则3cps TCA9548A 可以使用方向 IC 地址硬件设置或相同的设置进行连接、因为它的目标是具有相同输入信号的 HTOL。

如果没有、请帮助获取有关可行解决方案的建议  

我期待尽快收到您的反馈。  

谢谢  

此致、

Jaydon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9548A 可同时启用所有通道。

    但是、如果在多个已启用的通道上存在其他地址相同的 μ I²C 设备、您将无法与这些设备通信。 要访问此类器件、您必须逐个启用和使用每个通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaydon、

    克莱门斯是正确的。 您的 I2C 器件地址是否不同?

    如果要同时使所有通道处于活动状态、为什么要使用8通道开关?

    此致!

    Danny