This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:TCAN1044ADRBRQ1的输入引脚(VCC)的总引线封装电感

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044A-Q1, TCAN1167-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1216068/tcan1044a-q1-total-lead-package-inductance-for-input-pin-vcc-of-tcan1044adrbrq1

器件型号:TCAN1044A-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1167-Q1

我们需要  TCAN1044ADRBRQ1的输入引脚(VCC)的总引线封装电感、以便为去耦分析设置高频限制、从而确保电源完整性。 TCAN1044ADRBRQ1的封装为 VSON (DRB)。 请尽快提供详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shanjai、

    我们需要联系我们的设计和封装团队来获取这些信息、因为我们无法立即获取这些信息。 我们将在收到信息时作出回应,这应该在下周一星期二就能收到信息。 但是、TCAN1044A-Q1还是 TCAN1167-Q1都需要这款器件吗? 我在您引用的线程中看到、您将在设计中使用 TCAN1167-Q1、但使用 TCAN1044A-Q1 IBIS 模型进行仿真。 虽然两者的 CAN 总线仿真是相同的、但封装电感可能会不同。

    此致、

    Eric Hackett