This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111:需要绕过重定时器

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1216242/ds125df111-need-to-bypass-re-timer

器件型号:DS125DF111

您好!

我们遇到了各种 BER 问题、即我们针对 SFP 链路使用重定时器。 此 SFP 模块连接到重定时器、并且从重定时器连接到 FPGA。

由于重定时器的 CDR 锁定和抖动等特性、CTLE 和 DFE 适配也是在 FPGA 上完成的、因此我们正在探索简单地绕过重定时器的选项、以便来自 SFP 的数据能够完整地到达 FPGA。

若要对重定时器应用旁路配置、似乎必须手动设置 CTLE 的一些 DFE 权重和增益。 因此、我们需要支持来确定 BYPASS 配置。

此致!

Mohammadreza Nakhkash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Mohammadreza、

    您期望系统中出现多大的插入损耗、以及能否观察到 HEO/VEO? BER 问题可能是由于重定时器离信号源太近时过度均衡所致。

    请尝试编程指南中列出的 BYPASS 配置(3.26原始模式):
    https://www.ti.com/lit/an/snla323/snla323.pdf

    如果这不能改善 BER、 请尝试启用 DFE 覆盖0x15[7]= 1、并验证 DFE 抽头设置是否已设置为其默认值{0x11[3]、0x12[7]、0x12[4:0]、0x20[7]:0]、0x21[7:0]}。  

    谢谢!

    Evan