This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:BIST 问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB960-Q1, DS90UB953-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1216029/ds90ub960-q1-bist-issue

器件型号:DS90UB960-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UB953-Q1

现在我们正在调优一个视频传输解决方案、该解决方案使用了 DS90UB960-Q1 (解串器)和 DS90UB953-Q1 (串行器)。
到目前为止、我们无法在连接到 DS90UB960-Q1板的主板上获取视频数据。
然后、我们执行了 BIST 测试以确认硬件链路的状态。

我们在 Analog LaunchPAD 中编写了参考 P960_953_BIST_AllPorts.py 的内核代码。 BIST 测试似乎运行良好、因为日志中没有明显的错误。
但主板仍然无法接收任何数据。

我们对芯片有一些疑虑。

1. DS90UB960-Q1中的寄存器 RX_PORT_STS1 (0x4D)、
[1] PORT_PASS 1:接收输入符合通过标准。
我们可以在此位中读取1、这是否意味着 DS90UB960可以接收有效的视频数据?
不是、我们如何确保 DS90UB960能在 BIST 测试中很好地获取视频数据?
2.我们能否通过示波器知道同轴电缆中是否有视频数据?
如果同轴电缆中有视频数据、我们可以看到大约数百 mV 的波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,文强:

    Unknown 说:
    [1]PORT_PASS 1:接收输入符合通过标准。
    我们可以在此位中读取1、这是否意味着 DS90UB960可以接收有效的视频数据?
    不是、我们如何确保 DS90UB960在 BIST 测试中可以很好地获得视频数据?

    默认情况下、Port Pass 将跟随 LOCK、这意味着它不指示是否接收到有效视频。 不过,它可以配置为在寄存器0x7D 中向 bits [ 1:0]写入至少1来指示接收有效视频信号。

    但您需要知道、在正常运行模式下可以使用"Pass"来指示有效视频。 因此、它不能在 BIST 模式下使用、因为没有真正有效的视频信号。

    Unknown 说:
    2. 我们是否能够通过示波器知道同轴电缆中是否有视频数据?
    如果同轴电缆中有视频数据,我们可以看到大约数百 mV 的波形?

    这是不可能的。 但是、如果您如上所示启用通过阈值、您将能够判断是否接收到有效视频。

    另一种方法是检查 DES 寄存器0x72、0x73、0x74和0x75、以查看是否收到正确的分辨率。