This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221E:受保护的 RS232收发器

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1216094/max3221e-protected-rs232-transceiver

器件型号:MAX3221E

大家好。

请,我可以收到关于 RS232收发器 MAX3221EIPWR 的帮助吗?

原理图在这里。 我已经尝试在 PDF 中直接解释所有内容、它只有一页。

e2e.ti.com/.../PCB_2D00_M9_2D00_A_2D00_CAN_2D00_RS232_5F00_01.pdf

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶弗森,

    因此、RIN 引脚将使用您现有的电流方案进行保护- DOUT 引脚将不会。

    如果 在驱动器处于高阻抗模式时持续出现故障、则 RT 的实际值不会真正保护器件-因为驱动器将处于高阻抗状态-并且在正常运行条件下、它会向~5k 负载发送数据-因此任何串联电阻都会有用 分压器的方法。

    最终、DOUT 引脚上的二极管需要 保持在绝对最大值以下-对于短路故障、应使用~10至100欧姆的防脉冲电阻器-但持续电流、正如您所说的、您需要较低的钳位电压。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我会看看我能做些什么。

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Parker。