This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS100:SN65LVDS100存在电阻断开问题、从而导致无法输出 PG 信号。

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1214978/sn65lvds100-sn65lvds100-exist-the-problem-of-resistance-breaking-and-lead-to-can-t-output-pg-signal

器件型号:SN65LVDS100

大家好、

 

客户反馈 LVDS 应用电路存在电阻断开问题、导致无法输出 PG 信号。

附件中有详细信息、您能对此提供一些建议吗?

附件信息是我的译文:e2e.ti.com/.../LVDS_E14FF753A74EC15435753B96AD65C288_PG_E065D56CC068FA51_.docx。 如果有任何问题,请与我联系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LVDS 驱动器有一个3.5mA 电流源。 另一方面、 接收器输入阻抗非常高、因此几乎所有电流都流经100欧姆端接电阻器。  这会在接收器输入端产生350mV 的差分电压。 如果100欧姆端接电阻器断开或损坏、则无法看到正确的信号。  

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们认为应该是这样、所以当我们第一次遇到故障现象时、第一种反应是 br401的输出电阻造成信号端电阻断裂、无法反映异常。
    所以我们选择一个新的芯片、它的输出端没有内置的100欧姆电阻、这个测试的现象在主板返回之后仍然是一样的。
    我只是想知道在这种情况下为什么会表现出两个芯片的效果。 具体来说、我提供了 br401和 br401 +新产品。 在这三个条件下给出的方案、新方案和结果、不仅可能是输出端是否有内置的100欧姆电阻的问题、而且可能与芯片的内部成分有关。 请提供深入的答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅下面的方框图

    LVDS 是一款推挽式电流模式驱动器。 即使在 BR401输出端有一个内部100欧姆端接、我们仍然期望在 LCD 面板接收器上看到一个100欧姆单电阻器(方框图中的红色)。 当3.5mA 电流源流经100 Ω 电阻器时、它将产生350mV (3.5mA * 100 Ω)的差分电压。

    通过阅读他们的问题描述、我的理解是 LCD 面板接收器的100欧姆终端断开、所以他们在示波器上看不到正确的波形、我的理解是否正确? 如果是这种情况、他们需要修复 LCD 面板上的100 Ω 终端。

    谢谢

    大卫