This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:输入信号 USB3.2 (10Gbps)、转换为两个或四个 USB3.2 (5/10Gbps)端口集线器 IC

Guru**** 2918920 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1215697/tusb8042a-input-signal-usb3-2-10gbps-convert-to-two-or-four-usb3-2-5-10gbps-port-hub-ic

器件型号:TUSB8042A

大家好

想知道 USB 集线器 IC 下的两个功能之间的区别是什么?

1. HID 编程接口

2. USB 2.0告示板支持

条件:输入信号 USB3.2 (10Gbps)、转换为2个或4个 USB3.2 (5/10Gbps)端口集线器 IC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB8042A 是5G 集线器、它不支持输入信号 USB3.2 (10Gbps)、而是转换为两个或四个 USB3.2 (5/10Gbps)端口集线器 IC。 它只会从5G 输入到5G 输出。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的答复

    您能帮助推荐合适的产品吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾、我们 的产品系列中没有10G 集线器。

    谢谢

    大卫