This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:连接 SGMII 或 RGMII 与 LVDS

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867CS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1215290/dp83867cs-interfacing-sgmii-or-rgmii-to-lvds

器件型号:DP83867CS
我正在尝试设计一个 PCB、 使用 Micro D9连接器通过 LVDS (Spacewire)将 Xilinx 7系列 FPGA 连接到以太网 PHY。   我想知道使用 SGMII 或 RGMII 的 DP83867CS 是否是一个不错的选择、并且具有适合我尝试执行的操作的正确引脚排列。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,汉密尔顿

    我们尚未测试这样的配置、但理论上应该是可行的、因为 SGMII 是 LVDS。 遗憾的是、我们无法为此类情况提供任何数据或建议、电缆除外、应尽可能短。

    谢谢。

    大卫