This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:基本模式引脚31

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1213619/dp83826e-basic-mode-pin-31

器件型号:DP83826E

大家好、

基本模式下引脚31的默认值为 LED1 (OUTPUT)。

如果客户将引脚31用作 TX_ER、则会与 MCU 的输出(DP83826的输出连接至 MCU 的输出)发生冲突、因为该功能已通过寄存器更改。

我们应该如何避免这种碰撞?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atshi:

    很抱歉耽误你的时间。 TX_ER 是 GPIO 引脚。 TX_ER 引脚最初用作具有 LED 功能的输出。  可通过寄存器0x0304将其配置为输入。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hillman-san,

    是的、我知道。

    我的客户将使用引脚31作为 TX_ER、因此引脚31连接到他的 PCB 上 MCU 的输出引脚。

    客户将更改寄存器0x0304、但它会输出到输出连接、直到寄存器更新、因为默认功能为 LED1 (OUTPUT)。

    为了避免这种冲突、最好是、例如、如果可以禁用引脚31的输出(三态)。是否有这样的功能?

    如果不是、是否需要使用一种方法通过外部开关将引脚31与 MCU 断开、直到更改了寄存器?

    请告诉我您的建议。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hillman-san,

    我的问题与下面的主题类似。

    他能够使用 PWRDN 功能、因为他使用了增强模式。

    因为我的客户使用的是基础模式、所以没有掉电功能。 由于默认情况下启用自动协商、因此如果有链路伙伴、LED1可以在电源接通后输出高电平。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1036865/dp83826i-how-to-configure-startup-without-strapping-resistors/3840708?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DP8382%252525252A%2525252520AND%2525252520LED%252525252A%2525252520AND%2525252520start%252525252A#3840708

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我和希尔曼一起工作。 由于 TI 正值星期五/复活节假期、他将能够继续此次讨论、下周开始。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cacho-San,

    明白了、谢谢。

    有一个美好的假期:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平井山市

    谢谢!

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hillman-san,

    我正在等待您的回复。 请支持。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atshi:

    我可以问问、为什么客户使用 TX_ER 进行 MII 通信? 我认为 MII 通信只需要 RX_ER、而不需要 TX_ER。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hillman-san,

    感谢您 通过聊天提出建议。

    我知道、 在基本模式下、寄存器写入是将引脚从输出更改为输入的唯一选项。 我建议我的客户添加 SPST 开关或按照以下顺序实施、然后客户接受了。 感谢您的支持。

    使用 MCU 的 IO 作为输入来启动系统
    将寄存器和字符 LED1写入 TX_ER
    将 MCU 的 IO 更改为输出
    软复位