This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE5421:如何检查 VCC 电源噪声?

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1215560/sn75lvpe5421-how-to-check-the-vcc-supply-noise

器件型号:SN75LVPE5421

您好!

我是否可以知道如何检查 VCC 电源噪声、它是否符合数据表中的规格?

假设测试点位于 Vcc 输入电容器(0.1uF)位置。

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    您的理解是正确的。 测量点为 VCC 引脚。 使用0.1uF 电容器和另一个像10uF 的大尺寸电容器时、通常您会看到低得多的噪声。

    此致、Nasser