This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS32A:差分输入

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1215732/am26ls32a-differential-input

器件型号:AM26LS32A

大家好、

我想澄清一下、我是否能够将差分输入(例如 A1和1B)连接起来、其电压差最大大约为24V 推荐的共模输入为+/-7V、但最大值为+/-25V。  

如果我接近最大值+/-25V、这可能产生什么影响?

谢谢!

此致、

Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果超出建议的操作条件、器件可能无法再正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、

    如果您的信号在24V 的差分之间切换、我们通常会看到在实际应用中、A 和/或 B 上可能会有过冲/下冲导致差分实际超过24V。或者、您是否可能意味着峰值过冲/下冲为24V?

    如果在使用过程中经常超过25V、器件的寿命可能会降级。

    此致!

    Danny