This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15BR400:是否有办法使 OUT+/-与 IN+/-同步

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: DS15BR400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1209593/ds15br400-is-there-any-way-to-make-the-out---be-synchronized-with-in--

器件型号:DS15BR400

主席女士/先生,

 

对于 DS15BR400、在其加电并启用后、可以发现当 IN+(~0V)没有任何输入时、OUT+将输出~1.8V、具体请参阅下文。 是否有任何方法可以将输出与 IN 同步?

 

另一方面、我们希望使用 RC 来延迟 PWDN#的拉高。 对于控制 PWDN#、根据技术规格、VIH=2.0V 最小值、VIL=0.8V 最大值 PWDN#是否有任何上升时间/下降时间要求? 谢谢!

 

此致、

Eric Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric

    当输入开路时、DS15BR400的输入端没有失效防护功能。 如果您希望将输出驱动至特定状态、则必须提供外部失效防护功能。 请参阅此应用手册、了解如何实现外部失效防护、网址为 https://www.ti.com/lit/ml/snla051c/snla051c.pdf

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     

    感谢您的支持。

     

    要实现外部失效防护、您是指在图3下面添加。 电路超出 DS15BR400?

     

    此外、我们希望使用外部 RC 来延迟将 DS15BR400的 PWDN#拉高。 控制 PWDN#是否需要任何上升时间/下降时间?

    此致、

    Eric Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric

    外部失效防护电路正确。  

    我会在 PWDN#上添加一个下拉电阻、以便在断电模式时输出被禁用、但 PWDN#引脚没有上升/下降时序。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的支持。

    正如您提到的" PWDN#引脚没有上升/下降时序"、它是否意味着 PWDN#是电平触发、Vih=2.0V 最小值和 Vi=0.8Vm 最大值、并且不需要任何上升时间或下降时间?

    此致、

    Eric Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric

    只要器件具有 VDD、我们就无需担心 PD 的上升/下降时间。 您只需确保符合响应中所述的 VIH 和 VIL 规格。

    谢谢

    大卫