This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD10:使用问题将 RE 和 DE 使能和 R/D 引脚连接到 MCU

Guru**** 2834805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1215701/sn65hvd10-re-and-de-enable-and-r-d-pin-connect-to-mcu-using-question

器件型号:SN65HVD10

您好、专家:

我的客户对这款器件有两个问题。

1.RE 和 DE 两种设置都可以同时启用,该设置会发生任何错误或副作用吗?  

2.如果要连接到 MCU 控制器,R 引脚和 D 引脚是否需要上拉?

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果同时启用了驱动器和接收器、则您在 D 引脚上发送的任何信号都可以在 R 引脚上读回。 (始终启用驱动器以防止发送总线上的任何其他器件;这不太可能是一个有用的电路。)

    D 输入具有一个内部上拉电阻器。 R 输出可以保持开路;当收发器断电或接收器被禁用时、如果您想要一个已定义的电压、则需要一个上拉电阻。