This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:两级集线器上的上电序列

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1215704/tusb4020bi-power-on-sequence-on-two-level-hub

器件型号:TUSB4020BI

大家好、

   支持需求

   客户使用的方案有两个级别的集线器级联连接、如下图所示。 集线器2的接通时间  比集线器1的接通时间要早约10秒。  
①.对于下图所示的集线器的级联连接、集线器1和集线器2是否有加电序列要求? 如果 Hub2在 Hub1之前通电、连接到 Hub2的两个器件(设备已)是否无法识别?
②如果由于上电顺序问题而无法识别 Hub2设备,是否有办法在软件中避免它?

您的

不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不适用

    即使 hub2在 hub1之前上电、hub2也不会在 USB_DP_UP 上启用内部1.5k 上拉、直到它看到来自 hub1的 VBUS 来指示连接。 因此、我不认为这是一个问题。

    谢谢

    大卫