This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26LV32AT:耐受电压

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: DS26LV32AT, AM26LV32E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1215342/ds26lv32at-withstand-voltage

器件型号:DS26LV32AT
主题中讨论的其他器件: AM26LV32E

DS26LV32ATM/NOPB

1.全端子の最大耐電圧(正負)仕様を教えてください。

ピークが10MHz μ m (100ns)の電圧波形を印加した場合の耐電圧仕様を教えてください。μ m

3.ピークが1MHz ( 1μs )の電圧波形を印加した場合の耐電圧仕様を教えてください。

4. ESDの波形を送っていただけませんか、アプリケーション時間を知りたいので?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 kΩ JEDEC JS-001的 HBM ESD 测试中、100pF 电容器完全放电(通过1.5k Ω 电阻器)。 时间未指定、但如果您将 R-C 电路视为低通滤波器、它的时间常数为150ns。

    没有其他规格。 不得超过绝对最大额定值、即使在短时间内也不得超过。

    不推荐在新设计中采用 DS26LV32AT。 不妨改用 AM26LV32E。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    克莱门斯在他的分析是正确的-请告诉我,如果你有任何其他问题!

    此致!

    帕克·道德森