This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RS-232收发器- LVTTL 接口

Guru**** 2925460 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3386E, TRS3386E, TMUX7236, TMUX6236

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1215286/rs-232-xcvr---lvttl-interface

主题中讨论的其他器件:TMUX7236TMUX6236、MAX3386E 、TRS3386E

与普通 RS-232收发器相似的 IC、不同之处在于 RS-232接口与 LVTTL 接口多路复用(TTL 也可接受)。  我们希望产品上的串行端口同时支持 RS-232和 LVTTL。

 

重要的是、RS-232/LVTTL 接口连接到"DB9 "连接器上的相同引脚、因此传统多路复用器不起作用、除非设计为可承受 RS-232电压电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有允许选择 LVTTL 电压的收发器。

    任何涉及 RS-232电压的应用都需要扩展电源。 可以将 RS-232收发器与 TRS3386E/MAX3386E 等三个驱动器和 TMUX6236/TMUX7236等大于10V 的开关结合使用;两个 DOUT 引脚为恒定的低电平/高电平、用作开关的电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Clemens -我们将根据建议使用多芯片解决方案。  请关闭此申请。   

    此致、

    求解