This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:TI 是否有快速模式增强版解决方案?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A, SN74LV4066A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1215447/tca9548a-does-ti-have-fast-mode-plus-solutions

器件型号:TCA9548A
主题中讨论的其他器件: SN74LV4066A

大家好、

我的客户使用 NXP-PCA9848、其 I2C 速度可高达1MHz。

我搜索我们的器件、但仅查找400kHz 时钟、所以我是否知道我们有更高速的 I2C 开关解决方案?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有1MHz I²C 开关。

    TCA9548A 本身的控制寄存器必须以最高400kHz 的频率进行访问。 开关尚未针对更高的频率进行测试、但可以正常工作(但不能保证)。

    或者、也可以使用通用开关、如 SN74LV4066A (通过 GPIO 信号控制)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    目前、我们的 TCA 系列器件中提供了多种 I2C 开关。 TCA 器件的特征是频率高达400kHz、但在大多数情况下可以用于1MHz 的应用、但我们不能从 TI 的角度保证这一点。  

    克莱门斯也是正确的。 您可以联系多路复用器团队、查看1:2、1:4、8:1通道多路复用器中的任何一个是否也可以满足客户400kHz 以上 I2C 开关应用的需求。  

    此致、

    泰勒