This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042:用于 USB 下游识别 TUSB8042的固件更新

Guru**** 2760545 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1215356/tusb8042-firmware-update-for-usb-downstream-recognition-of-tusb8042

器件型号:TUSB8042

大家好、

这是我们在20年设计的 Samsung Monitor TUSB8042。

 

我认为 TUSB8042固件应该通过 Microsoft 窗口进行更新。

但客户 Samsung 显示器询问"是否有任何固件更新用于 USB 下游识别 TUSB8042?"。 因为市场领域下游存在一些问题。

 

 

  1. 我们是否有任何更新的固件?
  2. 应该由 TI 提供支持? 不是 Microsoft 窗口?

 

 

表示感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 不支持集线器固件、客户正在使用哪个 Windows 版本?

    此致

    布赖恩