This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:与 TUSB1002的差异

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002, TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1215459/tusb1002a-differences-from-tusb1002

器件型号:TUSB1002A
主题中讨论的其他器件:TUSB1002

您好!

我想了解 TUSB1002和 TUSB1002之间的差异 。 我无法从数据表中准确地弄清这一点。 如果有可用的比较表会有所帮助。

此致、
横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yokosa-San

    区别在于 RX 端接。  

    TUSB1002、Vterm 的内部端接

    TUSB1002A、内部接地端接

    谢谢

    大卫