This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539-Q1:如何将 GPIO 配置为输出

Guru**** 2389120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1215270/tca9539-q1-how-to-configure-gpio-as-output

器件型号:TCA9539-Q1

大家好、

数据表中提到 I/O 引脚在上电时配置为输入、但未指定如何将其配置为输出。

您能否指导我如何将这些引脚配置为输出? 我必须在控制寄存器中更改/写入什么?

谢谢!

此致、

Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    要将 GPIO 端口作为输出写入、我们需要通过写入指定的命令字节来写入控制寄存器。 例如、将0x02写入控制寄存器将允许我们启用端口0作为输出。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    谢谢你。 只是为了澄清一下、写入控制寄存器会将整个端口配置为输出是否正确? 并且 不能单独将端口上的每个引脚配置为输入或输出(例如:P00 -输入、P01 -输出)

    再次感谢。

    此致、

    Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出端口寄存器中的每个位对应一个引脚。 所有16个 I/O 引脚是完全独立的。

    向配置端口0寄存器写入0x02 (= 00000010)会将 P01配置为输入、将 P00、P02..P07配置为输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 感谢您的澄清。