This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1167-Q1:CAN SBC_TCAN1167-Q1的功率耗散

Guru**** 2676675 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1167-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1214144/tcan1167-q1-power-dissipation-of-can-sbc_tcan1167-q1

器件型号:TCAN1167-Q1

大家好、

我们需要了解功耗 CAN SBC (TCAN1167-Q1)。 它可以具有内部 LDO、因此似乎它会消耗更多的功率。 以下是我们的电路输入。 请让我们知道如何计算 CAN SBC 在典型值和最大值下的功率损耗。 还提供了一个可计算的变形物

VSUP -典型值为12V、mA - 18V 和 Vccout、我们不在外部使用。 假设50%占主导地位&隐性