This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15BA101:DS15BA101和 DS15EA101用于 SPI 信号

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS15EA101, DS15BA101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1213814/ds15ba101-ds15ba101-and-ds15ea101-are-used-for-spi-signal

器件型号:DS15BA101
主题中讨论的其他器件:DS15EA101

您好、团队成员:

我的客户有关于 DS15BA101和 DS15EA101的问题。
他们考虑在将来自 SPI 信号的差分信号转换为使用长电缆进行扩展后使用它们。
在这种情况下、他们有以下一些问题。

1) 1) 低频信号可以通过多少赫兹?
2) 2) 除非1和0定期变化、否则沟通是否困难?
3) 3) 对于 SPI 通信、是否可以传递 CS 信号? 我们目前正在考虑 SPI 通信采用25MHz 时钟和200kHz CS 周期(高周期180ns、低周期4820ns)的运行。

非常感谢您的建议。

此致、
山崎章久

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些器件不用于传输 SPI 信号。  SPI 信号被视为低频。 这些器件的工作方式均以高于100Mbps 的速率进行规范。  

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nasser San、

    感谢您的评论。 客户有其他问题。 您会建议吗?

    1) DS15BA101 在 DS 中可支持直流~1.5Gbps   DS15BA101可以支持  SPI 信号。 是这样吗?
    2) DS15EA101 具有 LOS 检测功能。 当 SPI 信号输入到 DS15EA101等低频信号时、LOS 检测工作。 是这样吗?

     非常感谢您的建议。

    此致、
     山崎章久

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山崎市您好!

    1)。 极为仔细地阅读数据表、似乎最小数据速率可以为1.5Gbps。 请注意以下内容、摘自 DS15BA101数据表:

    2)。 通常、对于 LOS 检测、有一个带通滤波器。 高截止频率可能在700或800MHz 之间。 为了实现器件的可靠运行、我们应保持在数据表限制范围内。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nasser San、

    感谢您的评论。 我了解。

    虽然我想问您其他问题、但让我直接询问您、因为它包含客户信息。

    此致、
    山崎章久