This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:VDDIO/AVD 电压检测时序和阈值

Guru**** 2819135 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1214988/dp83822i-vddio-avd-voltage-detect-timing-and-threshold

器件型号:DP83822I

我发现、如果我在 VDDIO 和 AVD 处提供2V、然后将电源调节至3.3V、

0x0421模拟电源检测状态寄存器将为我提供错误的状态(1.8V)。

因此、我想知道用于检测1.8V/2.5V/3.3V 的电压阈值以及电压检测时间。

这将帮助我避免客户应用程序中的潜在风险。

太多了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上电时序要求见数据表的第7.6节。 AVD 和 VDDIO 斜坡时间必须低于100ms、以避免错误检测电压电平。 斜坡应该是连续的、并且最终电压应该在建议的运行条件内。 只要满足这些规格、就不会出现任何问题。 我们确实有您要查找的确切电压阈值数据。

    谢谢。

    大卫