This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:CRC 错误

Guru**** 2925640 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1214976/dp83640-crc-error

器件型号:DP83640

大家好、

我们客户的一个问题、我将在下面转发、     如果有、请提供您的评论。

DP83640可配置为100M 全双工模式。 FPGA 中与 之交互的三速以太网 IP 内核在同时发送和接收数据时偶尔会报告 CRC 错误。 产生该错误的原因是错误帧的标头中的帧长度字段值(如800)与帧中的实际字节数(如21)不一致。 那么、这种不一致的原因是什么

此致、
艾米·罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    PHY 在传递所有数据包时不修改任何内容、因此这是一个第2层或更高层的问题。 或许可以更好地瞄准 FPGA 团队、或者链路伙伴所在的人。 如果您同意、请告诉我。  

    谢谢。

    大卫