This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1786:SN65HVD1708E - J1708收发器

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1786, THVD1550, DS36277

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1215312/sn65hvd1786-sn65hvd1708e---j1708-transceiver

器件型号:SN65HVD1786
主题中讨论的其他器件: THVD1550、 DS36277

大家好、

为什么 SN65HVD1708E 和类似 J1708可订购器 件在 SN65HVD1786器件数据表中仍引用了这些器件从未投入生产? 寻找 J1708应用程序的客户可以选择订购此选项、但这些器件之前从未实际发布过(根据其他 E2E 博文)。

谢谢。

雅各

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    它是在原始版本中发布的;数据表只是保留在所有修订版本中、因为通常情况下图像都保留在旧数据表中-我不知道为什么它最初放置在那里-并且在较新的更新中丢失了它; 我会将其添加到修订版列表以解决此问题。  

    J1708使用在 DE 引脚上带有逆变器的 RS-485器件-这通常是它的参考方式-但是任何 RS-485收发器都应该能够工作。 我从 TI 了解到的唯一使用低 DE 有源信号的活跃器件是 DS36277、但鉴于其年代久远、我一般不会推荐这款器件、也不会推荐较新的 RS-485器件、我会寻求类似 THVD1550的器件 (目前用于基于 J1708的应用-通常通过 DE 上的物理逆变器或通过固件反转位流)。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森