This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:MDC 时钟频率的最小值

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1214959/dp83848i-min-value-of-mdc-clock-frequency

器件型号:DP83848I

您好!

我对 DP83848的 MDC 频率有疑问;
数据表将其指定为2.5MHz (典型值)和25MHz (最大值)。 它未指定最小值。
 最小频率不存在限制吗? 是否支持1MHz?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba:

    MDC 没有最小频率。 支持1MHz。

    谢谢。

    大卫