This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR810:DS320PR810

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1215041/ds320pr810-ds320pr810

器件型号:DS320PR810

我们获取了 AMI IBIS、然后运行一些仿真来查看脉冲响应。  根据脉冲 响应、我们 有 如下一些问题。 第一个问题是带通道的转接驱动器、第二个问题是仅转接驱动器。

通道损耗的脉冲响应噪声很大。 脉冲上似乎有噪声等高频率因素。 我们想知道这是什么。

2.如果我们仅运行转接驱动器来生成脉冲响应、我们可以看到该脉冲就像一个 STEP 脉冲、EQ 就像一个 FIR 而不是 CTLE。 为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Doris:

    说实话、我们使用这个模型来模拟用户指南中记录的电路。 但是、我们尚未验证该模型的脉冲响应。 您是否可以按照用户指南中所示进行仿真?

    此致、Nsaser