This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:用户如何与新器件版本建立链路

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1213473/dp83869hm-how-user-establish-link-up-with-new-silicon-version

器件型号:DP83869HM

您好!

我看到了以下的线程。 我有以下三个问题。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1212362/dp83869hm-any-errata-or-issues-to-be-taken-care-of/4575804?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DP83869#4575804

问题1: 如果用户在新修订版中使用 DP83869HM (添加0x3F 为0xA0F3")、客户不需要立即检查并应用以下应用手册?
https://www.ti.com/jp/lit/an/snla305/snla305.pdf

问题2. 如果用户 在新版本中使用 DP83869HM (添加0x3F 为0xA0F3")和"RGMII to 1000Base-X"模式、用户只需执行以下过程来确认 DP83869HM 的链路连接?  
*产品说明书"9.4.8.2 RGMII 转1000Base-X 模式"

• 将0x0041写入寄存器1DFh //将工作模式设置为 RGMII 至1000Base-X
•将0x1140写入寄存器 C00h // Reset FX_CTRL
•将0x4000写入寄存器1Fh//软件复位

问题3: 是否有办法在不检查上述寄存器的情况下确认新的修订? 目前、我认为确认器件版本的唯一方法是用户需要在定制板上以及在该检查寄存器之后实现器件。 如果有某些用户不需要在定制电路板上实施、我想知道这一点。
(例如、TI 可以通过 批次跟踪代码跟踪器件是否为新芯片版本。)

提前感谢、
Machida / TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryuuichi:

    以下是对以下主题的一些评论:

    1. 在使用新版本时、客户无需查看以下应用手册。 在新版本中修复了勘误表。
    2. 是的、回答正确。 上面的代码是为了建立链路而需要配置的寄存器写入
    3. 我会向团队内部咨询其他方法来检查芯片版本、并在下周早些时候提供更糟糕的回应。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lin-san:

    我了解 Q1和 Q2的答案。
    请继续获取问题3的答案。


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我和希尔曼一起工作。 由于 TI 正值星期五/复活节假期、他将能够继续此次讨论、下周开始。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryuuichi:

    我向内部团队核实、批次跟踪代码只能在 TI 内部进行检查。 我认为从外部检查芯片修订版本的唯一方法是寄存器0x0003。 或者向我们发送芯片封面、然后我们在 TI 内部进行检查。

    --

    此致、

    林希尔曼