This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221:使用 TS3USB221在(2)台主机与下游器件之间切换

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1213960/ts3usb221-using-ts3usb221-to-switch-between-2-hosts-to-downstream-device

器件型号:TS3USB221

我们使用 TS3USB221在两(2)台主机 和下游器件之间进行切换。  主机1连接到1D+/-引脚。  主机2连接到2D+/-引脚。  下游器件连接到 D+/-引脚。 电源应用时、OE 输入引脚被拉低、S 输入引脚被拉高、将主机2连接至下游器件。  要切换到主机1软件、需 清除 S 输入引脚、使 OE 输入引脚保持低电平。  每台主机都运行 Windows 10。  从主机#2切换到主机#1很少,但是从主机#1切换回主机#2总是有效的。  有人会发现这种设计方法存在问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您的提问。 您能提供一个方框图吗?

    此致!

    SLW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关实现的方框图、请参阅下面的。  目前、OE 引脚在微控制器启动的切换事件期间保持低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否对上述实现有任何反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    很抱歉响应延迟。 我们有一个假期周末。

    从主机1切换到主机2时、VBUS 的状态是什么?

    此致!

    斯坦顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望您的假期过得很轻松。

    在切换期间、VBUS 将保持持续施加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    谢谢! 它是:)

    切换主机后、还需要切换 Vbus。 VBUS 无法 保持持续施加。 请告诉我这是否可以解决问题。

    此致!

    斯坦顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stanton,

    我们必须修改设计才能切换 VBUS。   下游器件包括一个 USB 集线器。  查看数据表后、可以看到需要先禁用然后重新启用 VBUS、以确保连接的器件发出连接事件信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    如果您在修改设计后还有其他问题、请及时向我通报最新情况。

    此致!

    斯坦顿