This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:推荐使用数据速率超过1.5Gbps 的重定时器或均衡器 MIPI Dphy

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1214945/sn65dphy440ss-recommend-a-retimer-or-equalizer-mipi-dphy-with-data-rate-more-than-1-5gbps

器件型号:SN65DPHY440SS

大家好、

   客户需要    数据速率超过1.5Gbps 的重定时器或均衡器 MIPI Dphy。 我推荐 SN65DPHY440SS、但客户表示速度不能满足他们的需求、他们需要 大于1.5的速度、例如1.8Gbps.coud 您要推荐一款?

  具体需求如下所示:

最小供电电压 μ VDD (最小值)] 1.7.
最大供电电压 μ V[VDD (最大值)] 3.4.
通道数[数量 数量] 4.
额定电流 μ A [额定电流] 0
控制总线控制总线 MIPI DHPY
数据速率[数据速率] >1.5Gbps
其他特性[其他功能] MIPI 重定时器或均衡器  
最低工作温度[Ta (min.)] ℃μ A
最高工作温度[Ta (最大值)] ℃μ A

您的

不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不适用

    遗憾的是、我们没有支持大于1.5Gbps 数据速率的 MIPI 重定时器。

    谢谢

    大卫