Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DPHY440SS 大家好、
客户需要 数据速率超过1.5Gbps 的重定时器或均衡器 MIPI Dphy。 我推荐 SN65DPHY440SS、但客户表示速度不能满足他们的需求、他们需要 大于1.5的速度、例如1.8Gbps.coud 您要推荐一款?
具体需求如下所示:
| 最小供电电压 μ VDD (最小值)] | 1.7. |
| 最大供电电压 μ V[VDD (最大值)] | 3.4. |
| 通道数[数量 数量] | 4. |
| 额定电流 μ A [额定电流] | 0 |
| 控制总线控制总线 | MIPI DHPY |
| 数据速率[数据速率] | >1.5Gbps |
| 其他特性[其他功能] | MIPI 重定时器或均衡器 |
| 最低工作温度[Ta (min.)] | ℃μ A |
| 最高工作温度[Ta (最大值)] | ℃μ A |
您的
不适用