This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55115:输入电压差分技术规格- SNJ55115FK

Guru**** 2815875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1214857/sn55115-input-voltage-differential-spec---snj55115fk

器件型号:SN55115

我希望大家能够解答关于 SNJ55115FK 差分接收器的问题。  正输入 B 和负输入 A 之间可以有5Vpk 的峰值差分电压吗?

谢谢- Joey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joey、您好!

    因此、此器件不指定最大差分输入电压、但指定了最大输入电压、远高于5V。 根据我们得到的数据、单独查看5V VID 时、风险应该很低。

    话虽如此、更高的差分电压-尤其是集成端接上的差分电压-将会 增加器件的功耗-因此可能会增加超出额定功率的问题-但这将取决于直接应用-请参阅 数据表第4页顶部的表、用于验证额定功率和温度降额。  

    此致!

    帕克·道德森