This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1780:Android 或 Linux 源驱动程序代码

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1214538/sn65hvd1780-android-or-linux-source-driver-code

器件型号:SN65HVD1780

大家好、

我的客户想知道我们是否有  SN65HVD1780的  Android 或 Linux 源驱动程序代码可以提供?

如果没有,客户如何使用它?

他们应该可以从谷歌找到开放资源?

谢谢!

Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN65HVD1780是一款普通收发器、可在电气层面上工作;它不会直接与软件连接、也不需要驱动器。

    R/D 引脚将连接到实际发送和/或接收数据的器件、最有可能是一个 UART。 您需要关注的是该器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    Clemens 是正确的、我们没有任何用于 RS485的 Android 或 Linux 驱动器、但这些驱动器可与控制器配合使用、而不能与收发器配合使用。 收发器仅将来自控制器的逻辑信号转换为差分总线信号。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Eric、Clemens。