This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE802:关于功能和布局

Guru**** 2796425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1211755/sn75lvpe802-regarding-to-the-function-and-layout

器件型号:SN75LVPE802

您好、团队成员:

我收到了客户的问题。

1. 。 很抱歉有个基本的问题、但您能告诉我均衡器在 SATA 转接驱动器中的作用吗?

2. 。 客户不了解数据表图2中布线长度的含义。 16英寸、4mil + 2英寸、9.5mil 意味着什么?

3. 。 在数据表的9.2.4.1中、有一个 TP4的波形、布线长度是否是 TP3至 TP4的长度?

4. 。 9.3.1介绍了交流耦合电容器、即使转接驱动器仅与 SATA 搭配使用、它在转接驱动器输入/输出引脚之前是否需要一个电容器?

5. 。 认识到在调试时应该检查去加重和均衡设置是否正确?

6. 。 如果 SATA 软件在中间通过、则转接驱动器的有效性会降低吗? 放置器件时是否有必要考虑这一点?

7. 。 关于采用芯片组作为主机的 SATA TX 信号 n、这是客户的规格、假定具有以下四种模式。

模式1是通过 SATA SW 以242mm 的速度连接到 SATA 连接器两次。
模式2通过 SATA SW 以223mm 的长度连接到 RAID IC 一次。
模式3通过 SATA SW 以25mm 的距离连接到 RAID IC 一次。
模式4通过 SATA SW 两次连接到位于338mm 处的 SATA 连接器。
7-1. 。 是否适合将其放置在 PCIe 连接器后面?
7-2. 。 模式4的路线很长(338mm)、使用两个转接驱动器是否有效? 此外、使用多个转接驱动器是否存在任何不利影响?

8. 。 如果一路传递 SATA 软件、转接驱动器的影响是否会降低? 如果是、在放置转接驱动器时是否有必要考虑这一点?

如果您需要任何其他信息、请告诉我、以便我与客户核实。

此致、

Masa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.. 输入均衡器设计为即使接收器没有眼睛时也能恢复信号。  

    2. 16英寸为布线长度,宽度为4密耳。 第二种情况是4英寸长的布线、宽度为9.5mil。 第三种情况是8英寸长、宽度为4密耳的布线。  

    3.使用不同的布线长度。 右侧的输出眼图(TP4)显示了输入布线长度、即 TP3与 TP4之间的布线长度。  

    4.是的、器件仍需要交流耦合电容。  

    5.请描述正在调试什么?  

    6.通常对于我们的大多数转接驱动器、我们建议将其置于中间位置、以便 Rx 和 Tx 侧的增益相同。 我们的 EVM 是这样设计的。  

    7.1位置取决于应用和环境。 通过立即在连接器后面放置转接驱动器、我看不到任何潜在问题。 许多客户这样做没有任何问题。  

    7.2.该器件能够在数据速率降低3Gbps 时补偿长达40英寸的 FR4材料和高达50英寸的 FR4迹线。 如果损耗是这两种情况中的任何一种情况、则应考虑使用第二个转接驱动器。  

    8.您能详细说明一下吗? 我不确定你在说"一路走来"时所指的是什么?  

    此致、  

    Vicente.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    我收到了 客户的反馈。 请确认以下内容:

    5. 请描述正在调试的内容?

    调试意味着符合 SATA 标准。 是否可以确认您可以在查看顺应性波形时调整设置? 未来将实施合规性。  

    6. 通常、对于我们的大多数转接驱动器、我们建议将其置于中间位置、因此 Rx 和 Tx 侧的增益可以相同。 我们的 EVM 是这样设计的。  [/报价]

    "置于中间"是否意味着将转接驱动器置于主机和设备的中间?
    当按主机-转接驱动器- HD3SS3212RKSR - HD3SS3212RKSR -器件等部署时、转接驱动器是否可以假设 HD3SS3212RKSR 会衰减多少英寸的布线长度?

    8. 您能详细说明一下吗? 我不确定您在说"一路前进"时所指的是什么?

    问题和第六题一样、第六题还行。  

    另一个问题是、

    9. 。 如果布线中存在穿孔或残桩、转接线是否会更短? 例如、指定了多少个通孔(如果有)?  

    此致、

    Masa.

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masakazu:  
    否 通常会按原样保留设置。 如果未通过合规性测试、则调整 EQ 设置并重新启动测试。  

    转接驱动器不知道布线长度导致的插入损耗。 客户需要猜测转接驱动器需要补偿的插入损耗。

    在高速布线下、通常不建议使用过孔。 如果不可避免地使用过孔、请确保背钻以减少残桩长度。  

    此致、  

    Vicente.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    感谢您的支持。 我和客户分享了这个想法。

    此致、

    Masa.