This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:USB 无法正常工作

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1214564/tusb1210-usb-is-not-working

器件型号:TUSB1210

您好!

我在 FPGA 板中使用 TBSU。  

现在尝试使用 TBSU Phy 芯片在 FPGA 中测试我的 RTL

(此时 FPGA 将输出时钟发送到 TBSU )  

能否查看读/写时序图?

它在 FPGA 端的单个按钮中与 ULPI 时序不匹配。  

我认为这可能与读取相关、但 DIR 很早很长一段时间才会出现脉冲。

1) 1)我需要 wave form 进行读取/写入

2)我需要这个模拟模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指寄存器读写?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要进行仿真、您可以在 TI.com 上找到 IBIS 模型。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  

    此波形与实际波形不匹配

    你可以看到我的连接、DIR 太长了。  

    TUSB1210为何如此出色?