This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD73:SN65HVD73替代产品

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1473, SN65HVD73

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1214567/sn65hvd73-sn65hvd73-replacement

器件型号:SN65HVD73
主题中讨论的其他器件:SN65HVD1473

SN65HVD73DGS 的交车时间比较长、到了我想要的交车日期我都没能拿到、所以我要换个。

SN65HVD1473DGS 似乎可用、但除了 ESD、我找不到其他规格的任何差异。

SN65HVD1473DGS 是 SN65HVD73DGS 的 ESD 改进版本、规格是否有其他差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    唯一的区别是提高了 ESD。 也就是说、SN65HVD1473稍微改进了 ESD -但是这是唯一的差异。 本质上、您可以将 SN65HVD1473看作 SN65HVD73的更高 ESD 版本。  

    因此、使用 SN65HVD1473DGS 来代替 SN65HVD73DGS 不会在设计中带来任何问题、可以直接替代。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parker Dodson:

    感谢您回答我的问题。
    我知道它可以作为替代。