This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93A:与 SN65LVDS93AIDGGRQ1相比、PN 中的"I"是什么?

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93A, SN65LVDS93A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1213859/sn65lvds93a-vs-sn65lvds93aidggrq1-what-is-the-i-in-pn

器件型号:SN65LVDS93A

您好!

正在研究 SN65LVDS93A 的替代方案并找到 SN65LVDS93AI-Q1 。

"我"代表什么?

其余的问题我看到在回答: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1015945/sn65lvds93a-comparison-with-sn65lvds93a-q1?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=SN65LVDS93AIDGGRQ1# 

谢谢你

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号 SN65LVDS93A-Q1不包含"I"。

    可订购器件型号 SN65LVDS93AIDGGRQ1中的"i"表示温度范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    真有意思。 两个器件具有相同的温度范围。 为什么目录器件的后缀中没有"i"? 有任何具体原因吗?

    SN65LVDS93ADGGR

    SN65LVDS93AIDGGRQ1

    谢谢

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    85°C 是汽车器件的一种常见现象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我将对此进行深入探讨、下周结束时再与您联系。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    "I"仅出现在 SN65LVDS93A-Q1的可订购器件型号中、而不出现在 SN65LVDS93A 的 OPN 中。 这两种器件的主要区别在于-Q1版本的额定汽车级使用。

    由于这是一个温度等级3的器件、运行温度范围只达到85°C。

    此致!

    卢卡斯