This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:不使用外部复位 IC 时的 VDD 和 VDD33序列

Guru**** 2931690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1213749/tusb8041-vdd-and-vdd33-sequence-when-not-using-external-reset-ic

器件型号:TUSB8041

您好、专家!

我的客户不想使用外部复位 IC。  请确认以下任意一项正确。

  1. 首先应用 VDD (1.1V)、然后在经过10us 后可以应用 VDD33。 GRSTz 可以保持开路。
  2. 首先应用 VDD (1.1V)、然后在经过10us 后可以应用 VDD33。 将一个电容器连接到 GRSTz 引脚、以在 VDD33变为稳定状态后满足3ms 要求。

我认为排名第一已经足够了、但请确认一下。

此致、

上越市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、内越

    GRSTz 不能悬空或开路、因此只有选项2可行。

    谢谢!

    SLW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SLW、

    感谢您的答复。 我对第11页表7.6的注释感到困惑  

    >除非 GRSTz 仅连接到一个电容器到 GND、否则 VDD33和 VDD 之间不存在加电关系。 μs VDD 必须在 VDD33之前至少稳定在10 μ s。

    我理解这句话的意思如下。

    如果首先施加 VDD (1.1V)、则在至少10us 后施加 VDD33、则可以在 GRSTz 引脚上添加任何电容器值。 这种理解是否正确?  

    此外、在 EVM 上、看起来先施加3.3V 电压、然后施加1.1V 电压。 GRSTz 引脚仅连接1uF、似乎不满足3ms 的要求。  有什么问题吗? 应在 EVM 原理图上使用复位 IC?

    此致、

    上越市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SLW、

    感谢您的答复。 我对第11页表7.6的注释感到困惑  

    >除非 GRSTz 仅连接到一个电容器到 GND、否则 VDD33和 VDD 之间不存在加电关系。 μs VDD 必须在 VDD33之前至少稳定在10 μ s。

    我理解这句话的意思如下。

    如果首先施加 VDD (1.1V)、则在至少10us 后施加 VDD33、则可以在 GRSTz 引脚上添加任何电容器值。 这种理解是否正确?  

    此外、在 EVM 上、看起来先施加3.3V 电压、然后施加1.1V 电压。 GRSTz 引脚仅连接1uF、似乎不满足3ms 的要求。  有什么问题吗? 应在 EVM 原理图上使用复位 IC?

    此致、

    上越市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上越市

    最好同时斜升1.1V 和3.3V、并在 GRSTz 引脚上增加0.1uf 电容。 我们将在工作台上验证该问题。  

    谢谢。

    斯坦顿