This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83620:RMII 布线指南-长度匹配容差

Guru**** 2880600 points

Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1213502/dp83620-rmii-routing-guidelines---length-matching-tolerance

器件型号:DP83620
主题中讨论的其他器件:AM625

大家好

我们将在设计中使用 DP83620SQE。 我们想知道:对于 RMII ,我们需要遵循的长度匹配公差是多少,无论是2英寸还是50密耳。 我们在 TI 的这些参考文档中看到了这种容差的不同。

https://www.ti.com/lit/an/snla079d/snla079d.pdf?ts=1680607009631&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

https://www.ti.com/lit/an/snla387/snla387.pdf?ts=1671479582953&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

此外、我们还想知道是否有任何额外的准则规定时钟的长度需要是数据长度的一半。 这是我们在 AM625x 原理图检查清单中找到的。 我们在设计中使用了 AM625处理器。

https://www.ti.com/lit/an/sprad21a/sprad21a.pdf?ts=1680670633883&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FAM62A7

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Premalatha:

    以下是对以下问题的一些评论:

    1. 很抱歉造成混淆、长度匹配容差应为50密耳。
    2. 关于第二个问题、时钟布线的长度应与数据路径的距离相同。 您发送给我的段落好像他们希望在时钟信号之间放置一个缓冲器一半、这对 AM625很有帮助。 如果您还有关于时钟缓冲器的问题、我认为 AM625处理器团队会是一个更好的联系方式。

    --

    谢谢!

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    在 PHY 从模式中、如果需要 RMII 时钟跟踪的长度、请确认 相等 与数据布线或 一半 数据跟踪的抖动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Premalatha,

    我们将在内部将此查询分配给处理器团队、以获取他们关于此路由的反馈。 团队会尽快回复您。

    --

    此致、

    Vikram