This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1424:针对 TX 和 RX 的电阻

Guru**** 2768415 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1210986/thvd1424-resistance-for-tx-and-rx

器件型号:THVD1424

您好、团队成员:

我收到了客户的问题。

在以下情况下、只有突出显示的区域具有高电阻值、这是问题吗? 即使电阻较高、通信也在工作。

半/全双工 端接电阻配置 Tx (对) RX (对)
TX:开启、RX:开启 10.18M Ω 160.9欧姆
TX:OFF、RX:OFF 16.67M Ω 124.3k Ω
一半 TX:开启、RX:关闭 160.7 Ω 298.6k 欧姆
一半 TX:OFF、RX:OFF 109.5k Ω 298.5k 欧姆

此致、

Masa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "线对"是否意味着您要在两个总线引脚之间进行测量? 差分发送器通过将一个输出引脚连接到 VCC、另一个引脚连接到 GND 来驱动总线。 因此变送器内部的这些引脚之间没有连接。

    如果存在任何端接电阻器(在收发器内部或外部)、您应该能够测量它们。 因此、似乎配置不是您认为的配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masa:

    您要测量 TX 和 RX 对上的电阻的引脚是什么?  

    您使用的电源电压是多少、逻辑电压电源是多少、对端接引脚施加了多大的电压?  

    当应用集成电阻器时、终端通常应为120 (因此160欧姆似乎表明终端处于激活状态)  

    您是通过上拉还是下拉设置终端、还是在器件运行时更改终端状态? 该器件应在启动时进行配置、并应在启动时设置特性 -如果在运行期间进行更改、可能无法获得预期的结果。  

    器件在没有正确端接的情况下可以进行通信-问题是反射 -如果总线相对于数据信号的频率足够长-如果没有正确的端接、则可能会产生大信号反射、从而降低信号完整性并导致通信失败。 在较短的总线应用中、不需要端接、因为反射可以忽略不计。  短总线的组成取决于信号波长-如果总线的电气长度小于波长的1/10、则无需考虑潜在反射 -对于 RS-485等脉冲序列、它将是基波的波长 频率、谐波波长、并且您还需要考虑上升/下降时间(因为这是梯形脉冲序列、因为从低值到高值有定义的斜率、反之亦然)。 这取决于您是否需要端接、但在大多数 RS-485应用中、您将使用端接电阻器  

    请告知我所问的问题、以便我可以验证测试设置、以确保针对器件正确完成测试。   

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您的支持。

    您需要使用哪些引脚测量 TX 和 RX 对上的电阻?  [/报价]

    客户测量了 RX 的引脚11和12以及 TX 的引脚9和10。
    对于您可能遇到的任何其他问题、我们将与客户核实。

    此致、

    Masa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masa:

    1.在测量电阻时、引脚上是否连接了其他任何元件?  

    以及我上一篇文章中提出的几个问题、这些问题有助于确定问题。

    2. 系统中使用的 VCC 和 VIO 电平。

    3.在术语"逻辑引脚"上施加了多大的电压电平?

    4.客户是否在器件正常运行时更改了终端-即、他们是否打开器件、然后将逻辑信号应用到术语引脚?  

    请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您的调查。
    很抱歉这么晚才回复。

    1.在测量电阻时、引脚上是否连接了其他任何元件?
    a:两个22Ω Ω 电阻串联。

    2. 系统中使用的 VCC 和 VIO 电平。
    Vcc 和 Vio 引脚上应连接 A.惊 厥战剂。
    3.在术语"逻辑引脚"上施加了多大的电压电平?
    a:根据指令、将3.3V 或0V 施加到端子引脚。
    4.客户是否在器件正常运行时更改了终端-即、他们是否打开器件、然后将逻辑信号应用到术语引脚?
    a:是、在 Vcc 和 Vio 上电后、会向 Term 引脚施加电压。

    提前感谢您根据我们的回答提供详细信息。

    此致、

    NAO.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nao、

    感谢您的详细答复我很感激!

    因此、如果可能、我希望您再次运行测试、但设置方式略有不同。  

    您能否连接一个上拉电阻器(例如从 VIO 到 TERM 引脚的4.7k 至10k)、或者如果在当前系统中该测试很困难、那么您是否可以将 VIO 直接连接到 TERM 引脚、然后为器件加电、 然后在全双工模式下测量阻抗、查看电阻值是否与您的预期值更一致。 该器件的设计并不是为了动态更改术语引脚-我认为这可能是您获得的电阻测量值高于预期的部分问题。  

    请告诉我完成此测试后的结果是什么、以便我验证这是否是实际问题。

    此致!

    帕克·道德森