This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:引脚14 HPD 和引脚15 CEC、用于1.25Gbps 差分信号

Guru**** 2915380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1214542/ts3dv642-pin-14-hpd-and-pin-15-cec-for-1-25gbps-differential-siganl

器件型号:TS3DV642

你(们)好

我是否可以知道 引脚14 HPD 和引脚15 CEC 可以应用 1.25Gbps 的差分信号?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、端口 A 具有6.9GHz BW、端口具有7.5GHZ BW。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     差分信号吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、它们是差分信号。  

    谢谢

    大卫