This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:VCCOUT 上的预期纹波?

Guru**** 2768735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1214375/tcan4550-expected-ripple-on-vccout

器件型号:TCAN4550

CAN 总线运行时、VCCOUT 上预计会出现哪种纹波? 我们注意到 CANH 信号发生了一定程度的弯曲、并跟踪到 VCCOUT 也如此。

一切都还在运行、因此不确定这是否只是预期的行为。

如果总线关闭、则 VCCOUT 处于快乐/稳定状态。

每个方向的总反弹可能为50mV

VSUP 为12V、具有22uF 和0.1uF 的陶瓷电容器

FLTR 具有1uF 10V 陶瓷电容器  

VIO 为3.3V、具有1uF 0402陶瓷电容器

VCCOUT 具有一个10uF 10V 0805电容、无其他负载

尝试再给 VCCOUT 添加一个10 μ F 电容器、这样便稍微清除了一些内容

 

原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Igor:

    是的、预计 Vccout 会出现这种纹波。 器件的内部 CAN 收发器由提供 Vccout 的同一 LDO 供电。 当 Vccout 引脚上没有负载时、开关 CAN 驱动器提供 LDO 上的唯一负载。 从 Vccout 汲取电流将允许外部滤波元件对 Vccout 电压产生更大的影响、并且纹波的幅度会降低。 当使用更高的数据速率时、我还观察到这种纹波减少、因为开关噪声会移至更高的频率、而这些频率更容易被外部电容滤除。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、
    Eric Schott