This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9406:TCA9406的 IBIS 模型

Guru**** 2925180 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9406, TXS0101, TXS0102, TCA9416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1214364/tca9406-ibis-model-for-tca9406

器件型号:TCA9406
主题中讨论的其他器件: TXS0101TXS0102TCA9416

您好、我正在使用 TCA9406、想知道您是否可以使用 IBIS 模型。

此致、

再讲究

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9406与 TXS0102几乎完全相同、它与采用 IBIS 模型的 TXS0101具有相同的特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Clemens、谢谢。 我最终看到了具有 IBIS 模型的 TCA9416。

    此致、

    再讲究