This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:寻求 SN75DP159设计审查和建议

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP159, TDP0604, TDP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1213986/sn75dp159-asking-for-sn75dp159-design-review-and-suggestions

器件型号:SN75DP159
主题中讨论的其他器件: TDP0604TDP1204

大家好、

客户希望在 DP 到 HDMI2.1 TMDS 应用的内部电路板上设计 SN75DP159。


您能帮我们查看 方框图并提供意见吗?

这里的 TDP0604或 TDP1204是否是更好的解决方案?

 

 

感谢您的帮助!

 

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH

    CPU 输出 DP 是还是 DP++? DP159只支持 DP++转 HDMI、而不支持 DP 转 HDMI。 您能检查一下并确认一下吗?

    谢谢

    大卫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    它是来自源侧的 DP++。

    这里的 TDP0604或 TDP1204是否是更好的解决方案?

    Br、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH

    DP159或 TDP0604都可以支持此设计。 该连接器是否为 DP 连接器? 如果是、他们能否使用 EVM 并比较两者的性能?

    谢谢

    大卫