This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:应用问题。

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1211357/sn65dphy440ss-application-issue

器件型号:SN65DPHY440SS

大家好、

1. SN65DPHY440SS 在运行一段时间后无法完全解读来自源的输入数据。

因此、处理器(Qualcomm)报告 ECC 错误、无法收集数据。

2.换用测试,问题出在芯片。

请帮我,  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享原理图和布局? 您能否探测 DPHY440的输入和输出?

    DPHY440具有散热焊盘、您能否验证其散热焊盘的焊料覆盖率是否足够?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以验证它的散热焊盘有足够的焊料覆盖范围,因为它焊接顺利。您能分享您的电子邮件地址吗,我可以给您发送 sch(英语:sch)和布局的详细信息。 芯片的衰弱效能随着温度的升高而升高,在失去效能之前,它是一个良好的芯片。但生病时,高通会因为 ECC 错误而关闭 Eeng。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否会接受我的友情请求、以便将原理图和布局以私人 e2e 邮件的形式发送给我?  

    问题是否仅发生在温度方面? 您在多大的温度下看到故障、而将温度恢复到25°C 后、故障是否消失?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 在30°C 的环境温度下,高通平台持续获得双相机图像。 运行一段时间(数万个帧)后、平台报告 ECC 错误停止。 重新启动过程、获取几帧图像、然后再次失败。
    2. 在10°C 的环境温度下、执行与上述第一项相同的操作。 双摄像头运行稳定、测试时间约为3小时。
    3. 在50°C 的环境温度下、执行与上述第一项相同的操作。 该过程立即失败,甚至无法修复重试.但当温度下降到10°C,它可以再次修复.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有可能得到 DPHY440散热垫的 X 射线图片? 鉴于问题与温度有关、我可以查看散热焊盘本身。  

    您能否以私人信息的形式向我发送原理图和布局? 我喜欢检查并确保设计本身没有问题。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过私人方式给我发送消息 吗? 我没有找到正确的方式发送给你的莎莎和布局.

    您能给我们一些关于布局阻抗的建议吗? 我们的平台更喜欢 差分70~100Ω、单端36~52Ω。 SN65DPHY440SS 首选 100 Ω 差分阻抗(±15%)和 50 Ω 单端阻抗(±15%)。 考虑 制造差异是最佳选择。  (85Ω?90Ω? 或其他任何?)

    您说中文?我的电话:(+86 13693635821) 如果可以的话,希望有一次电话交流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我确认热焊料覆盖范围符合要求。  

    我给您发送了一条私人消息、您能检查一下、看看您是否收到了该消息?

    谢谢

    大卫