This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9416:封装尺寸信息

Guru**** 2777105 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1203003/tca9416-package-size-information

器件型号:TCA9416

大家好、

您能否提供以下红色标记长度信息并更新数据表? 谢谢。

此致、

Hardy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hardy、

    我已经通知了一位封装工程师有关这个问题。 希望我们可以在一周内获得结果。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    感谢快速响应。

    我们在这个尺寸方面需要团队的帮助、因为客户处于布局阶段、但他们很难对 TCA9416的封装构建进行帮助。 如果我们工作时间过长、这会影响我们的业务。  

    请尽快告知我最新情况。 谢谢你。

    此致、

    Hardy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hardy、

    由于封装工程师一直工作到2023年3月7日、因此我认为我会采用不同的方法来处理此请求、方法是将模型导入到 Altium Designer 中、并测量着陆垫之间的间隙。 这就是我提出的问题。

    我能够在大约4.524 mil = 0.1149096 mm 的条件下测量着陆垫之间的间隙

    我还在 此处添加了链接 、客户可以通过该链接从 TI.com 超级库中下载同样的内容。  

    请告诉我、这是否有帮助。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

     着陆垫之间的间隙太小。 根据我客户的反馈、如果 着陆垫之间的间隙小于0.18mm、PCB 工厂无法在焊盘和焊盘之间添加阻焊层。 它很容易导致短路。

    另外、根据数据表中过去的焊料示例、我认为 焊盘之间的间隙不是只有0.11mm。 您可以再次查看吗? 谢谢你。

    此致、

    Hardy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hardy、

    我会仔细检查间隙测量值,并再次通知包装团队。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hardy、

    此获取更精确内容的请求所需的时间将比预期的要长。 我需要在实验室和封装工程团队安排一些时间才能进行这样的测量。 这似乎需要几周的时间才能完成。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hardy、

    很抱歉响应出现延迟。  

    在进一步挖掘之后、我认为我们对数据表中的这些图纸的含义存在误解。  

    虽然客户在上面的图中寻找焊盘图案的精确测量值、但我们必须记住、这是一个示例图。 焊盘图案示例中显示的尺寸仅仅是对"应该"尺寸的估计。 这些焊点不一定是精确的、但必须类似于 IC 上的实际金属、这样才能使 PCB 和 IC 之间有一个实心焊点。  

    请注意、左侧的焊盘图案具有典型的焊盘形状、并不能捕捉实际 IC 上金属的每个微小细节。 您尤其可以看到引脚1 ID 的这种差异、金属上有一个特定的切口。 引脚1的焊盘图案只需要足够大、以确保两个引脚之间的实心焊点。 焊盘图案的尺寸会有一些回旋余地。  

    请告诉我、这是否有帮助。  

    此致、

    泰勒