This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75C1167:当 VDD=0V 时、2D 引脚、DE 引脚和1D 引脚上有任何供电电压问题

Guru**** 2983450 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75C1167

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1213713/sn75c1167-any-issues-to-supply-voltage-on-2d-pin-de-pin-and-1d-pin-when-vdd-0v

器件型号:SN75C1167

您好!

在我客户的电路板上、当 SN75C1167上的 VDD=0V 时、可以在2D 引脚、DE 引脚和1D 引脚上提供一些电压。   它们有什么问题?   是否发生了损坏?   请告知我们您的意见。

谢谢、此致、
服部美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值不允许超过 VCC + 0.5V。VCC 有钳位二极管;这可以为器件(连接到 VCC 的任何其他东西)部分加电、如果电流不受限制、可能会损坏器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San,

    克莱门斯是正确的,如果您有任何其他问题,请告诉我们。

    此致、

    Eric Hackett